This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:关于精度要求的建议

Guru**** 2983260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8674, ADS8664, ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220033/ads8664-suggestion-for-accuracy-requirement

器件型号:ADS8664
主题中讨论的其他器件: ADS8684、ADS8674

您好!

我计划在 我的设计中使用 ADS8664IDBT。 精度要求应该是跨度的0.1%。 如果这适合我的应用需要建议?

为了你的参考,我的要求是: 0-5V 直流,分辨率12位。  

此致、

桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS8664是一款12位转换器、因此、使用器件的0-5.12V 范围时、LSB 大小将为1.25mV、如表4所示。  如果您需要5mV 的精度、则为4 LSB。  遵循数据表中的电源和布局指南、您应该能够实现您的设计目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、 ADS8664是否 与 ADS8674和 ADS8684引脚对引脚兼容?

    从我这边可以看出、它们是兼容的。  请确认我也是如此、因为 我计划在将来使用具有14位或16位分辨率的 ADS8674或 ADS8684。

    另外、让我了解一下  ADS8664、ADS8674和 ADS8684 IC 的使用寿命吗?

    此致、

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    是- ADS8674和 ADS8684与引脚兼容、但引脚35除外。  但存在一些细微的功能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请告诉我有关  ADS8664、ADS8674和 ADS8684使用寿命的信息、因为我的产品应具有10年的寿命。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../product-life-cycle.html