This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:在 Yocto 项目中通过 DTS (器件树)与处理器 IMX8M Plus 连接来配置 TLA2528

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, ADS7828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220531/tla2528-configuration-of-tla2528-in-dts-device-tree-interfacing-with-processor-imx8m-plus-in-yocto-project

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件: ADS7828

您好!

我将 TLA2528与我们的 IMX8M Plus 处理器进行连接。 系统会要求您如何在 DTS 文件中配置 ADC、通道、以及如何获得 TI ADC 驱动程序。

简短的配置方法

兼容=  
  寄存器=  
  中断=  
  时钟=  
    时钟名称=  
  ADCK-max-frequency =

等待您的类型的答复。

谢谢  

Manoj Makhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我们团队中的任何人都不熟悉该 SOM。  我们的 ADS7828 (类似接口)有一个 Linux 示例、您可以在此处找到: ADS7828SW-Linux 、它可以帮助您完成当前项目。