This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:BSDL 文件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218285/tx7332-bsdl-file

器件型号:TX7332

您好、专家!

你好! 我需要您的帮助、因为我们无法看到任何有关此器件的 BSDL 的信息。

 TX7332是否 支持边界扫描? 如果需要、您能否分享详细信息和 BSDL 文件?  

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    祝您度过美好的一天!

    您能否详细说明一下什么是边界扫描? 我不熟悉这个术语。 此外、什么是 BSDL 文件?您要查找哪些函数?

    此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:  

    感谢你等待。 根据我们的客户、这 用于 XJTAG 的边界扫描并创建测试脚本。

    您能提供吗?  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    TX7332器件不支持边界扫描。

    此致

    Savyan