This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:配置降压芯片并传输数据

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5025, DAC81416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218687/dac81416evm-configuring-the-buck-chip-and-transmitting-the-data

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:REF5025、、 DAC81416

您好、专家!

代表 Siva 发布此查询:

使用降压芯片81416 EVM 通过接口微控制器进行模拟转换、配置降压芯片并传输数据。 降压芯片无法获取传输的数据。 需要32位、而不是24位。

如您所知、我们使用 DAC81416EVM 板来证明电池电压仿真模块。 如果 J11与1-2连接、则使用 REF5025的 V ref。

在这种情况下、如果 通过 SPI GENCONFIG 寄存器启用内部 V ref、方法是将 REF-PWDWN 标志清零、并将 J11以及1-2清零。 在这种情况下、评估板是否会损坏?

感谢您的支持。

此致、
Archie / Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上面没有这个问题。 这是我们要澄清的一点。

    "在这种情况下、如果内部 V ref 通过 SPI 启用 通过将标志 REF-PWDWN 和 J11以及1-2清零来实现 GENCONFIG 寄存器。 此评估板在这种情况下会损坏吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie 和 Siva:

    Sanjay 会考虑一下这一点、明天可能会为您确认。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie/Siva。

    在这种情况下、当外部和内部 基准都处于活动状态并连接到 DAC81416的 REF 引脚时-  

    "它会损坏 DAC81416的内部基准、因此不建议这样做。 在断电模式中、DAC81416使用内部基准唤醒。 一次只有一个外部或内部基准应该在 DAC81416的 REF 引脚上有效"

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay

    非常感谢您的快速响应。 我还想再澄清一点。 这是我们今天要实现的表。

    输入值 DAC 输出电压
    0xFFFF 5V
    0xBFFF 3.82 V
    0x7FFF 2.56 V
    0x3FFF 1.29 V

    是否可以按照下面给出的方法更新配置以反转此输出电压。

    输入值 DAC 输出电压
    0xFFFF 0V 或0.5V (尽可能取最小值)
    0x0000 5V

    非常感谢

    此致

    Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:



    让我检查一下这一点 、并在明天之前对此进行更新。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    关于你前面的问题,有 多种 方法,你可以在其中得到逆转:  

    1. 在0-5V 模式下使用它、并在软件本身中反转代码映射(这是最简单的方法)

    2. 在"DIFFRENTIAL Mdoe、0-5V 模式"下使用 DAC 并使用该对的第二个通道。

    谢谢。

    Sanjay