This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:一个通道的饱和会影响其他通道上的信号。 但并不完全平等,似乎有些根本不受影响。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217504/ddc118-saturation-of-one-channel-affects-signal-on-other-channel-but-not-all-equally-and-it-seems-that-some-are-not-affected-at-all

器件型号:DDC118

您好!

我们刚才发现、一个通道上的饱和/满量程信号会影响其他输入通道。 有些显示信号值略有增加、其他甚至有所下降。 此外、在使用对称 CONV 信号时、相同通道的 A 和 B 样本似乎受到的影响不相同。  我在该主题(e2e.ti.com/.../3352393)中发现 使用 ESD 保护二极管和其他一些寄生耦合效应是原因。

我们的应用程序可能会出现这样的情况:一个信道在当时不提供使用/有用的数据、但可能在短时间内处于饱和状态、而其他信道在此时提供必要的数据。 必须确保其他数据不受该数据的影响。

我们仅使用 DDC118的八个输入中的五个输入。 应用中使用的输入为通道(AIN) 1、2、3、4和8。 通道5、6和7未使用并连接到 GND。

现在看起来、例如、通道1饱和、它影响2、3和4、但不影响8;如果通道2饱和、它影响1、3和4、但不影响8;如果通道3饱和、它影响1、2和4、但不影响8; 如果4个通道饱和、那么它会影响1、2和3、但不会影响8;如果8个通道饱和、那么它不会影响其他通道。

输入的这种不同行为是否有解释? 我可以考虑输入保护二极管分组或其他与芯片结构相关的分组。

或者、它可能会受到未使用通道的 GND 连接的影响?

如果您可以确认上述某些情况、或为该不同行为提供另一种解释、这可以帮助我们找到性能最佳的输入通道变化。

我希望我可以将该通道连接起来、有时可能会饱和(此时它位于通道1上)、例如连接到通道1、将其他通道连接到5、6、7和8 (2、3、4连接到 GND)、从而不会对信号产生影响、或者至少尽量降低对信号的影响。

谢谢、此致、

比尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在4/20左右回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为延迟道歉。

    根据您提到的主题、这名工程师在下面进行了答复/评论-

    "

    同一通道的 A 侧和 B 侧存在两个不同的积分时间交替、一个比另一个更长。

    只关心这两者中的一个(较短的一个)、但在其中两个之间存在输入信号。

    当您增加输入信号时、前一个样本(在更长的积分时间内)将从一个点开始、使输入放大器饱和并影响您关心的下一个样本。

    从前一个样本中消除饱和解决了问题。

    "

    "

    当给定积分器中的积分电流开始超过积分器的满量程电荷时、放大器将饱和、积分器不再处于闭环状态。

    在同一积分周期内、无论电流在该时间段内流经哪个电流之后、它仍会在电容器中流动、但现在随着放大器的输出(通过饱和设置)、输入实际上开始上升(不再有虚拟接地)。

    如果此电流/电荷足够大、最终电压将上升至输入 ESD 开启的点、将该电流的一部分接地并将输入电压限制为二极管压降(~0.4V 至0.6V)。

    即使人们不关心这一点、因为您不想总是采样、但问题是输入端的某个寄生电容(输入引线、检测器电容...)上存在这个相同的电压。 即、寄生电容在积分周期结束时会保留一定的电荷。

    当一个积分器从一个积分器切换到另一个积分器(从 A 切换到 B 或从 B 切换到 B)时、输入不会复位、而是从一个积分器断开、然后重新连接到另一个积分器(我相信几乎是先合后断)。 因此、存储在该电容器上的前一个周期的饱和电荷产物现在被转储到目标积分中、这会导致最终结果失真。

    "

    谢谢