This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:启用斩波的自动扫描中的内部系统读数

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218102/ads1258-ep-internal-system-readings-in-autoscan-with-chop-enabled

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件: ADS1258

您好!

我正在自动扫描模式下使用 ADS1258-EP (使用启动引脚进行转换)。 我在使用斩波功能(CHOP=1)的系统初始化期间设置 CONFIG0/CONFIG1/MUXSCH/MUXDIF/MUXSG0/MUXSG1/SYSRED。 我想获取 Internal System Reading、尤其是增益读数。 在数据表中、它表明您需要在获取增益读数之前设置 CHOP = 0。 我想知道在自动扫描中读取读数之前、ADS1258是否自动将 CHOP=0设置为0?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik A:

    ADS1258不会自动将 CHOP 设置为0。 如果要测量增益通道、必须通过写入适当的寄存器来关闭斩波

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、谢谢你的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik A:

    没问题、很高兴您的问题得到了快速解决

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    快速跟进问题:我提出这个问题是因为我希望同时进行增益和失调电压校正。 我要执行此操作的方法是、设置 CHOP、然后使用 ADC 的增益读数。 注意:我还使用外部增益级。  

    由于我现在无法做到这一点、您能提供一种执行增益和偏移校正的好方法吗? 我认为唯一的方法是关闭斩波、然后使用 ADC 的增益和失调电压读数。 但我看到的问题是、失调读数包含外部级的失调电压乘以 ADC 增益添加到 ADC 失调电压中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik A:

    您始终可以使用外部信号手动执行偏移/增益校准。 考虑到 ADS1258上的增益读数并不测量外部调节电路的增益误差、只测量 ADC 本身(请参考图35)、这可能是最好的方法。 因此、在您的应用中、无论如何可能用处不大。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您使用 Ashik A!