This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC 基础知识:NSD 至相位噪声稳压器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220284/dac3283-dac-fundamentals-nsd-to-phase-noise-reg

器件型号:DAC3283

您好、TI 团队、

"">e2e.ti.com/.../dac3283-phase-noise-detail-of-the-part-reg"主题中 ,我询问了 DAC 的近端相位噪声数据(基本频率为10Hz )。

分享了器件的 NSD 图作为参考。

1) NSD 不是用作表征宽带相位噪声/本底噪声的指标?

2)我想知道、是否有方法计算下述所需的来自 NSD 数据的近端相位噪声?

偏移         相位噪声(dBc/Hz)

100Hz

1kHz

100kHz

提前感谢、

Deva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    )不能将 NSD 用作确定宽带相位噪声/本底噪声的度量标准?

    是的。 NSD 的测量单位为 dBm/Hz。 由于测量时距基音20MHz、因此近端相位噪声的影响对测量没有影响。 我们在实验室中将信号发生器用作时钟源、以最大程度地降低 DAC 本身的时钟噪声。

    [quote userid="447336" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220284/dac3283-dac-fundamentals-nsd-to-phase-noise-reg

    2)我想知道、是否有方法计算下述所需的来自 NSD 数据的近端相位噪声?

    偏移         相位噪声(dBc/Hz)

    100Hz

    1kHz

    100kHz

    [/报价]

    不幸的是、不 需要测量近端相位噪声。 近端相位噪声将取决于:

    1. DAC 的时钟源

    2. DAC 的电源