This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:IDAC 输出性能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213387/amc60704-idac-output-performance

器件型号:AMC60704

您好!

我想问一些有关 AMC60704 IDAC 输出性能的问题。

问题

  • 数据表将0.4V 定义为 AMC60704的 IDAC 的最小输出顺从电压、但如果 IDAC 输出电压低于0.4V、会发生什么情况?
    • 不知道某些参数是否可能超出规格、但器件正常运行。 或者、器件是否会表现出异常行为? 如果不允许 IDAC 输出电压低于0.4V、则 AMC60704不能用于我的设计。
  • 在应用中、当电流设置为0mA 时、观察负载电路的行为、怀疑 IDAC 零量程误差规格范围内的少量 IDAC 输出电流从输出中流出、但无法确认。 我想知道是否有 IDAC 缓冲放大器的等效方框图、因为它有助于确定问题的原因。 您能给我提供一个 IDAC 缓冲放大器的等效电路吗?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、


    器件不会损坏、但输出不会按预期运行。 我没有此用例对应的图、但如果不满足 PVDD 的最小余量要求、器件将无法调节电流输出、类似于数据表中的图6-38。  

    除了数据表中显示的内容外、我无法分享等效的输出架构或方框图。 与任何 DAC 相似、DAC 电阻梯的输出具有固有的零代码和满量程误差、并且任何缓冲 DAC 都由于放大器的偏移而具有偏移误差。 如果 IDAC 设置为零代码、则测得的输出电流是偏移误差和零代码误差的组合。  如果您担心负载会增加额外的误差、可以使用电阻负载测量一次此值。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    设备不会损坏,但输出将不会按预期运行。 我没有此用例的图表、但如果未满足 PVDD 的最小余量要求、器件将无法调节电流输出、类似于数据表中的图6-38。

    最小值"0.4V"实际上是否超出 PVDD 的余量? 规格的正确描述" PVDD - 0.4V"(最小值)和"PVDD - 0.2V"(最大值)?

    我认为最小值"0.4V"来自 GND、想知道原因。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    最小值为距接地0.4V。  您可以将其称为 "下行空间"、而不是上行空间。 超出0.4V 顺从电压将具有与超出 PVDD 余量要求类似的行为。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    恐怕我还不明白要点。

    我想 AMC60704的 IDAC 缓冲放大器只能拉出输出电流、而不能灌入电流。 由此、我怀疑 IDAC 缓冲器放大器的输出级只需要从 PVDD 或等效电路悬挂 pMOSFET。 如果正确、IDAC 输出顺从电压可为0V。另一方面、IDAC 的输出电流范围为0mA、如果负载是接地电阻、则 IDAC 输出电压会变为0V、例如、当输出电流为0mA 时、IDAC 输出电压将变为0V。 IDAC 输出顺从电压的最小规格"0.4V 自 GND "意味着 AMC60704不允许使用此类电压。

    我怀疑断电模式下的下拉功能与"0.4V From GND"规格有关、但可以根据 IDAC 输出电流放宽该规格吗? 例如、"0V from GND"在输出电流为0mA 时是可以的、这是我想要求的。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 将在美国度假周末后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    很抱歉耽误你的时间、我想问问设计人员、他们能否帮忙解释一下。 请再给 一两天时间。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    我从设计人员那里获得了一些关于为什么存在最低顺从电压规格的反馈。

    1.  您共享的电路都是很好的等效电路。

    2.纯粹从电路的角度来看,合规性没有理由需要>0.4V ,这与您的分析一致。 IDAC 可以驱动至0V。 不过、问题在于 PFET 的功率损耗和长期可靠性。 如果客户在 PVDD=2V 的情况下将200mA 电流驱动至0V 电压、则 PDI=400mW/通道、并且自发热可能会成为一个问题。 但是、如果裸片温度可保持在125C 以下、这就不是问题。 如果 PVDD>2V 并且器件长时间输出高电流、则热电子效应对 PFET 的可靠性会存在问题。

      只要 PVDD<2V 且裸片温度<125C、输出就可精确驱动至0V。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    感谢您的支持。 您能否考虑在数据表中添加该说明的说明? 否则、我想某些客户会对 IDAC 输出顺从电压的最小规格0.4V 感到困惑。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    不用客气。 我可以与系统团队讨论添加注释。 他们可能会选择最低限度来避免出现可靠性问题的任何机会、但我看到这可能会产生误导。  

    此致!

    Katlynne Jones