This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:TX7332EVM 板 U1和 U3稳压器问题需要帮助

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP, TX7332EVM, AFE5832LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219313/tx7332evm-assistance-needed-with-tx7332evm-board-u1-and-u3-regulators-issue

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832LP、、 AFE5832LPEVM

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我目前正在从事一个可穿戴超声波传感器项目、该项目将 TX7332EVM 和 AFE5832LP 与 Xilinx FPGA 结合使用。 我已经完成了项目的编码和硬件工程部分。

但是、在尝试将 TX7332EVM 连接至 AFE5832LP 时遇到问题。 尽管遵循了两个 EVM 板用户手册中指定的所有连接点、但 TX7332EVM 上的 U1或 U3稳压器似乎无法正常工作。 这反过来又会阻止 CPLD 工作。

由于我已经花了大量的时间和精力来完成这个项目,我渴望测试我的原型。 请你协助尽快解决这一问题。 非常感谢您的帮助。

提前感谢您的支持。

此致、
Rouzbeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rouzbeh:

    很高兴听到您能够使 项目的所有硬件和软件组件正常工作。

    您能否解释一下您是如何从 TX7332EVM 连接到 AFE5832LP 器件的? 此外、如何为 AFE5832LP 器件供电? 您是否正在使用 AFE5832LP EVM?

    此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:

    希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我将联系您、寻求您对我在使用 AFE5832LPEVM 和 TX7332EVM 板时遇到的问题的指导。

    如您所知、我一直在项目中使用 AFE5832LPEVM。 为了将其与 TX7332EVM 连接、我设计了一个连接到 SMA 引脚 PCB 的定制引脚接头。 我使用其5V 桶形电缆为 AFE5832LP EVM 供电、并按照用户手册说明分别在 J2和 J1引脚上为 TX7332EVM 提供±5V 和±10V 的电压。

    但是、我怀疑我在集成所有电路板的接地时可能犯了错误。 我担心 TX7332EVM 电路板可能已损坏、但我认为它应该比这更强大。 我观察到 TX732EVM 上的 U1或 U3稳压器无法正常工作、从而导致 CPLD 无法正常工作。

    由于我的工作时间紧迫、请您协助解决此问题。 您能告诉我诊断和维修电路板的步骤、或者在必要时帮助进行更换吗? 我们将非常感谢你的及时支持。

    提前感谢您的帮助和专业知识。

    此致、

    Rouzbeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rouzbeh:

    TX7332EVM 是否在未连接至 AFE5832LPEVM 时独立工作? /-5V 电源的电流限制是多少? 如果外部 +5V 电源的电流限制很低、这可能会导致电源下降、并可能会解释 U1/U3稳压器不工作。  

    此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    很遗憾听到您在可穿戴超声传感器项目中连接 TX7332EVM 和 AFE5832LP 时遇到问题。 我明白在投入这么多时间和精力进行项目后遇到问题会是多么令人沮丧。

    为了解决您的问题、似乎 TX732EVM 上的稳压器可能无法正常工作、这会阻止 CPLD 工作。 在这种情况下、我建议检查稳压器和 CPLD 之间的连接、以确保它们正确连接。

    如果问题仍然存在、则执行一些诊断测试来确定问题的根本原因可能会有所帮助。 这可能涉及检查电源、使用万用表测试稳压器或检查电路板上的焊接连接。

    如果您在解决该问题时仍遇到问题、请立即与我联系以获取进一步的帮助。 我在此将尽我所能为您提供帮助、并支持您启动和运行原型。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的帮助。 我会执行您提到的所有测试、并很快与您联系。