This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:FX3接口 dll

Guru**** 2813145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215461/afe5832lpevm-fx3-interface-dll

器件型号:AFE5832LPEVM

尊敬的团队:  

我们有文档属于 NDA (以下链接为 PFA)、我想知道以下问题。

1)通过 python 中的 FX3脚本将数据写入 FPGA 时导入了哪些库?

2) 2)是否有任何数据格式可以通过 Fx3通过并行接口(GPIF)从 FPGA 读取数据?

3) FX3 (CyUSB3014BZXI)中的标志 A 和 B 何时以及如何置位?

请支持相同的命令

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209096/afe5832lpevm-firmware-help

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    感谢您的联系。

    您是否具有用于 Swaroop 设计的 MSS 服务器访问权限?

    如果不是、请与我分享您的 TI 登录 ID、我可以访问服务器、在那里您可以找到 FPGA 的两个源代码(将涵盖 FPGA-FX3接口) 以及 FX3源代码、其中将包含有关 PC 到 FX3到 FPGA 通信的信息。

    有些文档也已上传。 您可以查看一下、如果有不清楚的地方、让我知道。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    PFA、TI 登录 ID: balaji.padmanaban@tessolve.com

    请您向我详细介绍如何 访问 Swaroop 设计的 MSS 服务器。

    谢谢。此致、

    Balaji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    我已启用您对存储所有相关文档和文件的 MSS 服务器的访问权限。

    您很快就会收到一封包含链接的邮件。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的支持。 我们通过邮件提出了问题。 请检查并退回。

    谢谢。此致、

    Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    是的、我会看着它、明天再跟您联系。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我们期待您的回复。

    谢谢。

    Balaji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对以上问题、能不能支持我们回答。

    谢谢。

    Balaji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    很抱歉、由于我们结束时正在进行有效开发、因此相关响应延迟

    我试图检查是否有人从我们的团队工作的软件开发 FX3和 FPGA。  

    事实证明他们已离开 TI、框架是由第三方开发的。

    因此、我无法获得有关该设计的 FX3和 FPGA 方面的所需帮助。 请使用已与您共享的可用资源来确定通信内容。 由于我们不是 FX3器件的专家、因此很难支持相同的功能。

    如果您有任何与 AFE 相关的问题、我们将非常乐意为您提供帮助。 关于 FX3通信,我认为最好与 Cypress 的支持连接,并获得所需的信息。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的答复。

    您能不能支持我们获取 LabVIEW 开发的 AFE5832LPTX TI GUI 和 HSDC pro TI GUI 的源代码。

    此致、

    Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    很抱歉、器件 GUI 和 HSDC GUI 由第三方开发、他们没有与我们共享源代码。

    因此、我们没有您需要的源代码。

    我的道歉。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的支持。

    此致、

    Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    谢谢。  
    如果您有任何与 AFE 相关的问题、请告知我们。

    我将继续、关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Abhishek