This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:上电序列

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220029/ads8688-power-up-sequence

器件型号:ADS8688

Daer 团队、

下面我来了解一下 ADS8688在 AVDD 和 DVDD 之间的上电序列。
数据表中没有上电顺序的说明。 我只能找到以下内容。

剂量该测量 AVDD 在 DVDD 之前上升的上电顺序?

如果 DVDD 在 AVDD 之前上升几毫秒、那么有什么问题?
DVDD 上升3.3V、而 AVDD 仍低于4.75V。
例如、ADS8688的输出数据将成为固定值。

期待您的答复。
谢谢你。

此致、

九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninimiya-San:

    是的、这意味着在 ADS8688上 DVdd 不能超过 AVdd。  电源可以一起出现、或者 AVdd 应先出现。  如果 DVdd 上的电流消耗超过了 AVdd、则可能不符合数据表中显示的规格。