This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J25EVM:TSW14J50EVM 设置存在噪声问题

Guru**** 2931530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J25EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213605/adc32j25evm-noise-issue-with-tsw14j50evm-set-up

器件型号:ADC32J25EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVM

您好、专家!

寻求您的帮助、解决 ADC32J25EVM 和 TSW14J50EVM 数据采集的这一硬件问题。 客户在下面分享了他的报告。

我已经完成了所有设置、并可以使用软件和正在显示的 FFT。 不过、我在其中一个通道上看到10-15dB 的噪声、我无法理解这种情况会是怎样的? 这是您可以帮助的吗?

我已按照用户指南设置了2块电路板。 通道2的本底噪声约为-110dB、通道1的本底噪声为-92dB。 基频振幅在两种情况下都是一致的、因此只能是其中一个通道内的噪声。 然而,董事会看起来是一样的,所以我和我的同事不明白为什么会这样。

我已经发送了2个屏幕截图来说明差异(随附)

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    模拟前端中的某个分立式元件可能会出现问题 您是否可以使用差分示波器探头监测输入并查看两个通道的比较情况? 对于 CH1、探测 ADC 引脚10和11、或使用 R258和 R226。 对于 CH2、探测引脚27和26、或使用 R233和 R234。 此外、使用电压表验证所有四个引脚上的直流共模电压是否为0.95V。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    对最近假日导致更新延迟表示歉意。

    我们已经看了共模。 所有四个引脚的读数均为0.95V。我们还注入了30MHz 正弦波、两个 ADC 通道的单端和差分看起来是相同的。

    您还有其他建议吗?  我们正在订购另一个 ADC32J25EVM 板、以防它与板相关。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    有多个寄存器分别控制 CHA 和 CHB 的设置、例如增益、抖动和特殊模式。 确保 CHA 和 CHB 的设置相同。

    使用数字斜坡模式将器件置于测试图形模式、并验证 CHA 和 CHB 捕获的结果是否相同。 这可以确认 ADC 的采集卡或数字输出没有问题。  

    此致、

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的答复。 CX 回应:

    我们已经有同样的想法,并确保频道设置是一致和有效的。 我们还测试了为 CHA 和 CHB 提供相同结果的所有测试模式、验证卡或输出是否存在问题。

    感谢您的帮助。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    我建议将该电路板退回、并查看您的测试是如何与新电路板搭配使用的。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的答复:

    我已收到并测试了新的 ADC32J25EVM 电路板、但发现了很普通的结果。

    昨晚测试电路板时、CHA 和 CHB 显示出与预期/预期大致相同的本底噪声水平(~-114dBFS)。 但是、在今天上午的测试中、我看到了两个不同的结果。 最初、CHB 的本底噪声显示为~-95dBFS、而 CHA 的本底噪声~-114dBFS。 这与我测试的第一个电路板非常相似、但这次 CHB 的本底噪声比第一个测试电路板的 CHA 差。 之后、我重新连接了所有内容、并再次测试了新的电路板。 这次、CHB 的本底噪声为~-65dBFS。

    遗憾的是、我没有截取前两个结果的任何屏幕截图或数据捕获、但我附上了最终的-65dBFS 结果。

    是否有任何建议表明我看到结果的原因?

    我检查了直流共模电压、两个通道都显示预期的0.95V。我将继续测试以查看当前-65dBFS 的结果是否有任何不同、并不断向您更新。

    期待收到您的回复。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    为您处理此问题的工程师是 OOO、为期几天、下周早些时候会回复您。

    我们订购了一个 EVM 来自行检查这一点、该 EVM 现在已在实验室中、昨天刚推出。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您的更新。

    期待在下周前取得成果。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    请按照随附文档中的步骤操作。 我们不会看到您报告的问题。 在配置电路板之前、务必发出 ADC 复位命令。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../ADC32J25.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    谢谢你。 客户已回复:

    我们现在已在两个电路板上使用了 ADC 复位开关(SW1)、并且都在两个通道上产生了所需的本底噪声水平。 ‘日后参考、将此内容添加到您的文档中可能会有所帮助、因为我只能看到文档中(ADC32xx 和 ADC34xx)部分的此"修复"。

    我的最后一个问题是、为什么在中心频带周围的小频率周期内看到完全平坦的线?

    我已将我的 FFT 回复和您的团队给出的 FFT 回复附在 PowerPoint 中。

    非常感谢您提供任何建议。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

    TI 评估板:

    TI 提供的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    这两个图中都存在平坦的线。 由于该视图未放大、因此您在 TI 图中看不到它。 这条线是由于 GUI 中的默认设置、即在基波两侧陷波25个频段。 有关如何调整此值、请参阅随附的文档。 您还可以在我已随附的 HSDC Pro 用户指南的第3.1.4.1节中了解有关该功能的更多信息。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../Notch-frequency-bins.pptxe2e.ti.com/.../0081.slwu087d.pdf