This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:"ADCxxDJxx00RF EVM GUI.dll&quot 的源代码;

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215771/adc12dj5200rf-source-code-for-adcxxdjxx00rf-evm-gui-dll

器件型号:ADC12DJ5200RF

我正在寻找  ADCxxDJxx00RF 评估模块的配置软件中包含的接口 dll (ADCxxDJxx00RF EVM GUI.dll)的源代码。

我想对其进行一些修改、以便与基于评估模块的电路板一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我们正在为您进行研究。  

    我们将在明天作出回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请参阅下面的链接下载您请求的 DLL。

    请注意、这是出于礼貌向我们的客户提供的、我们不支持有关 DLL 的任何其他问题。

    您收到此"按原样"。

    此致、

    Rob

    tidrive.ext.ti.com/.../12e60e89-2a87-4c3e-bb83-80889c8a9106

     

    访问代码为 X5R^A9kX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、  

    感谢您的及时响应。  我看了 LabVIEW 源, 我是 LabView neophyte,所以我提前道歉,如果这是一个新手问题。

    源 代码包括完整的 EVM GUI 应用程序、但没有看到我正在查找的特定 dll 的源代码。 您发送的存档包含实际编译的 dll、但 我没有看到创建它的源代码。

    我正在寻找的是该 dll 的源:

    ADCxxDJxx00RF EVM GUI\Shared Library\ADCxxDJxx00RF EVM GUI.dll

    "Shared Library"文件夹包含 DLL、 相关的.h 和.lib 文件、以及一个"SubVis"文件夹

    该 dll 的源是否可用?   我怀疑这是在 LabWindows 或 Visual Studio 中创建的、但这只是一种猜测。

    此致、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    让我再次检查一下、抱歉。 我被告知一切都在那里。

    你给我一两天的时间,让我和你一起回来。"

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bill、

    下面是我从第三方供应商那里听到的关于这一点的信息。  

    不幸的是、它似乎没有太大帮助。  

    此致、

    Rob

    客户提到的 DLL (ADCxxDJxx00RF EVM GUI\Shared Library\ADCxxDJxx00RF EVM GUI.dll)是由 LabVIEW 构建的 DLL。

    DLL 包含的函数代表文件夹"\ADCxxDJxx00RF EVM GUI\Shared Library\SubVIs"中存在的每个 VI。 DLL 由构建 ADCxxDJxx00RF EVM GUI.lvproj "Build Specification"部分下的文本文件。

    上面提到的 SubVI 文件夹内的 VIS 应该是你正在寻找的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    相反,它是相当有帮助的。  不幸的是,它确实证实了我缺乏与 LabVIEW 的经验。  我相信 SubVI 只是围绕 DLL 的包装程序。  显然、我需要联系一些比较熟悉的同事。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    法案