This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:VREFIN 引脚的绝对最大值是多少?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213423/ads8319-what-is-the-absolute-maximum-of-vrefin-pin

器件型号:ADS8319

大家好!

我的一位客户正在  为其新产品评估 ADS8319。
目前,他们有以下问题, 请你给我答复。

问题1: VREFIN 引脚的绝对最大值是多少?  

问题2.  在其电路中、ADS8319 VREFIN 电压上电的时间略早于+VA 上电时序。
    这是否会发生任何问题? 器件是否损坏?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    根据产品说明书第6页、  外部基准输入 最大值为 VA + 100mV。  只要中的电流限制为~1mA、就不应对 ADS8319造成任何损坏。  不过最好避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。
    客户表示理解。

    再次感谢大家、此致、
    和也。