This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS774:ADS774KU/1KE4和 ADS774HIBDWR 之间的不同点是什么?

Guru**** 2380120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS774H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215890/ads774-what-is-different-point-between-ads774ku-1ke4-and-ads774hibdwr

器件型号:ADS774

大家好!

我的一个客户正在 考虑使用 ADS774KU/1KE4或 ADS774HIBDWR。
目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问: ADS774KU/1KE4和 ADS774HIBDWR 之间有什么不同之处?
   他们找不到任何区别。  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    没有什么真的- ADS774H 有一个等级选项、但除此之外、它还是 ADS744的直接替代产品。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的答复。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。