This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:是否可以知道 DAC161S997的响应时间、精度和错误数据

Guru**** 2585965 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219530/dac161s997-may-i-know-the-response-time-accuracy-and-error-data-of-dac161s997

器件型号:DAC161S997

大家好、

我需要知道有关 DAC161S997的响应时间、精度和错误信息。

请提供帮助。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    器件的响应时间通常由器件的外部元件决定。 如果您查看数据表第7页的图4、稳定时间取决于代码步骤的大小以及连接到器件引脚 C1、C2和 C3的电容器选择。

    第5页的电气特性给出了器件的精度。 有一个部分提供了基本的失调电压和增益误差、包括器件的总体未调整误差。

    最后、我不确定误差信息是什么意思。 该器件具有一个 ERRB 引脚、当器件要报告不同形式的错误时、该引脚会报告警报。 ERRB 可以报告三种主要误差。 首先、当存在环路误差时、器件无法从环路中拉取适当的输出电流。 其次、存在 SPI 超时错误。 在该错误中、器件会等待周期性的 SPI 通信。 如果未接收 SPI 通信、则器件会在该时间段内发出超时错误。 最后出现帧错误。 帧错误也是 SPI 通信错误、其中器件没有接收到可整除24的多个 SCLK (这是一个通信帧的预期 SCLK 数量)。

    下面是数据表第9页底部的表格。 这描述了会触发 ERRB 的误差。  我们从第8页的底部开始讨论错误检测和报告、转到第9页的这个表。


    约瑟夫·吴