This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5618A:TLV5618和 TLV5616芯片技术和制造工艺是否有差异?

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216587/tlv5618a-is-there-any-difference-between-tlv5618-and-tlv5616-chip-technology-and-manufacturing-process

器件型号:TLV5618A
主题中讨论的其他器件:TLV5616

TLV5618和 TLV5616芯片技术和制造工艺是否有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:  

    我现在要检查这个。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:  

    我的团队再次见到我、他们在同一个晶圆厂和制造工艺中。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    您的意思是 TLV5618和  TLV5616唯一的区别在于 DA 输出通道的数量?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinglong:  

     TLV5616具有 FS 输入引脚、而不是 TLV5618具有的第二个输出引脚。  

    从数据表中可以看到、规格也存在一些差异。  如果您考虑将第二个器件用作替代器件、请确保其规格也适用于您的应用。  

    此致!

    Katlynne Jones