This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:4线交流激励

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219576/ads1235evm-4-wire-ac-excitation

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235、

各位专家、您好!

您是否会查看4线交流激励的寄存器设置?
e2e.ti.com/.../ads1235EVM-data_5F00_test_5F00_4_2D00_wire_5F00_20230410.txt

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原康志

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户名称。 只有 TI 员工可以看到

    我看到的唯一非默认寄存器是:

    • MODE1 = 61h = 4线交流电桥激励模式
    • MODE3 = 0Ch = GPIO2且 GPIO3设为1
    • INPMUX = 87h = MUXP 为 AIN5、MUXN 为 AIN4

    关于该配置需要注意的一些事项

    • 您尚未将 GPIO 设置为连接到 AINx 引脚(MODE2寄存器、位7:4)。 因此、GPIO 将切换、但您不能将其用于任何用途

    您/客户是在使用他们自己的电路板还是 ADS1235EVM? 请注意、ADS1235仅为外部开关提供控制信号、而不为开关本身提供控制信号

    -Bryan