This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:在使用 LVDS 测试 EVM 数据采集和下载 AFE5818固件时、出现了一个问题:

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218455/tsw1400evm-when-testing-the-evm-data-capture-with-lvds-and-downloading-the-afe5818-firmware-there-was-a-problem

器件型号:TSW1400EVM

e2e.ti.com/.../_DE8FA563_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hongkun,

    TSW1400 (FT4232)上的 USB 设备由 USB 电缆供电。 尝试使用另一个 USB 端口或 PC。

    在 PC 上、运行它并在插入 TSW1400的情况下扫描/解析 USB 端口。  它应返回 TSW1400 USB 信息。  在返回的一个描述符选项下面、您将看到一个针对90mA 电流的条目–将这个值增加到最大值500mA、以查看它是否有帮助。  我们的理论是、在某些情况下、90mA 可能会达到最大值、从而导致 USB 端口进入保护模式或 FTDI 芯片间歇性掉电。  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如何运行它并扫描/解析插入到 TSW1400中的 USB 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见所附文件的第11页。

    e2e.ti.com/.../SLWU079C.pdf