This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:原理图参考设计

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218800/ads1191-schematic-reference-design

器件型号:ADS1191

我们有一个已获得正式批准的北美项目、需要使用一个 TI ADS1191。 但是、由于团队不熟悉此类产品、因此 TI 有必要在硬件设计、测试和开发方面提供相应的技术支持。

目前项目即将开始原理图设计。 您能否帮助您首先为 ADS1191提供详细的基准电路? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道这是哪个客户吗? 如果不能公开披露、我可以通过电子邮件与您联系。

    -------------------------------------------------------

    关于参考原理图设计、请参阅评估套件/电路板(EVM) 用户指南(从第49页开始)中的原理图

    https://www.ti.com/lit/ug/slau384a/slau384a.pdf?ts=1682012219049&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1192ECG-FE

    建议客户购买一个 EVM、用于评估和帮助解决未来的故障和调试问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个评估板是否还包括 ECG 引线和相应的电缆? 如果没有、我在哪里可以找到此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不确定"评估板还包括 ECG 导线和相应的电缆"的意思是什么?

    您能解释更多吗?

     如果客户只需要原理图参考设计来设计自己的 PCBA、可按照之前回复中提供的文档进行操作。

     然后、客户需要开发或选择其所需的 ECG 电缆、电极、贴片等 由于不同的客户有自己的喜好并设计了自己的产品、TI 不会提供或销售这些器件。

    谢谢