This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:在 JESD 接收器中接收损坏的样本数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, LMK04828, ADC12J4000EVM, TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218648/adc12j4000evm-receiving-corrupted-samples-data-in-the-jesd-receiver

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000LMK04828TSW14J10EVMTRF3765

您好!

我使用的是 ADC12J4000板并可连接 ZC706板。

我使用 JESD204B IP 作为接收器、以8、8模式运行。 这些是设置参数

FS = 3000MHz DDR 旁路模式

k = 4

通道速率(接收器侧)= 6000M

REF CLK = 150M、SYS 时钟= 75MHz (64位输出、即、6000/80 = 75M)

QPLL 正被锁定、并且子类1模式也在工作、同时还接收到样本数据。 但该数据不是 ACUTUAL 采样值。 即使在尝试斜坡模式或短传输模式时、值也不正确。

我无法调试此问题。 帮助我解决问题。

注意:RX_LANE 输出的极性反转也被考虑在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    您的 IP 是否同时使用参考时钟和核心时钟? 请参阅随附的示例、该示例除了 TSW14J10EVM 外、正在使用与您相同的硬件设置。 请注意 ADC12J4000EVM 上的 LMK04828设置。 设置是否正确? 随附的 ini 文件显示了 ZC706使用的 JESD 参数。 可从 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下载该项目的固件。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../ADC12J4000_5F00_BYPASS_5F00_ZC706.inie2e.ti.com/.../ADC12J4000_5F00_bypass_5F00_ZC706.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 IP 中只有参考时钟输入。 我不使用 TSW 板、而是直接将 ADC 连接到 zc706。 参考时钟频率输入也在 FPGA 内部生成。 我最初使用 FMC HPC IP 的参考时钟输入(由 ADC DEVCLKARX 引脚提供)。 但我无法通过寄存器值设置该引脚中所需的帧率。 例如、使用3000GSPS 时。 向 LMK04828输入的频率是多少、我们可以为其在寄存器中添加 DIV 值来获取所需的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 IP iam 是 TI204C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK =是每次 Fs/2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    您是否正在使用 TRF3765为 ADC 计时? 这是 EVM 上 ADC 的默认时钟。 是否可以使用"Low Level View"选项卡保存配置文件来发送寄存器设置?

    LMK = Fs/2是什么意思??

    要设置 DEVCLKARX = 150MHz、在 LMK04828部分的 LMK04828低电平选项卡中执行以下写入:

    地址  数据

    0x110 0x0A    

    0x116   0xF0

    0x117   0x11

    对于 FPGA SYSREF = 75MHz、执行以下写入:

    0x10F  0x10

    0x10C  0x20

    0x10E  0xF0

    0x10B  0x01

    0x139  0x03

    0x13A  0x0

    0x13B  0x14

    0x143 0x10   

    此致、

    吉姆