This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:使用测试模式测试接收数据时、某些通道数据会出现一些意外的噪声

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213954/afe5832lp-when-using-the-test-pattern-mode-to-test-receiving-data-some-unexpected-noise-occurs-for-some-channel-data

器件型号:AFE5832LP

您好!

当我们使用 测试模式(斜坡模式)来测试接收数据时、从大多数通道接收到的数据是正确的、如下所示。

但对于某些通道、存在如下所示的一些意外噪声。

   

是否有人知道这些意外噪音的潜在原因? 我们应该把重点放在哪里去纠正它们?

感谢您的帮助!

Yinhui.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinhui:

    感谢您的联系。  

    您共享的数据/波形具有一个通常与 LVDS 接口相关的代码中断签名。  

    我认为这是由于以下原因之一:

    1.与设备针脚接触不当

    2.设备与 FPGA 之间的 LVDS 接口问题。 很可能它与 LVDS 采集相关。

    您使用哪个平台来采集此数据? 您是否在使用客户 EVM、Swaroop 电路板或任何定制电路板?

    谢谢。此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    再次感谢您!

    我们正在使用我们的定制板、设计 中将其称为 Swaroop 板。 我们发现问题可能来自5832和 FPGA 之间的器件。 由于来自大多数其他通道的数据是正确的、您认为这里的问题是因为 未适当设置特定通道用于接收数据的线路延迟? 还是由于 5832 ADC 时钟输入的质量? 或者、是否应该改进5832的详细 FPGA 接口电路(空间位置或其他方面)?

    您能帮助我们提供您对下一步行动的建议以识别或解决问题吗? 您是否需要我们提供任何其他信息?

    谢谢!

    Yinhui.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinhui:

    我想您首先要检查的是 DOUT 线上的设置和保持时间是否符合数据表规格。  

    最有可能的是、签名与设置/保持时间违规是一致的。  

    这是否在多个器件上发生?  

    您能尝试以较低的采样速度运行同样的功能吗? 如果速度较低、以上代码运行良好、那么我们的方向是正确的。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    谢谢您的建议。 对于 DOUT 线的建立时间和保持时间、检查 FPGA 器件时没有相关信息。 由于无法直接获得 DOUT 线路上的信号、因此我们无法确定 DOUT 线路上信号的实际质量。 我们将尝试找到一种方法来获取有关实际 DOUT 线的信号信息。 从另一个角度来看、由于我们可以拥有来自许多其他通道的正确数据、我想我们可以确认 FPGA 的相关设置逻辑和后续的建立和保持时间应该是可以的。

    我们使用多个器件。 这种噪声现象发生在它们的某些通道(可能全部是多个器件)上。

    我们尝试以较低的采样速度(20MHz 而不是40MHz)运行。 但是噪声现象仍然存在。 噪声的频谱是一致的、大约为6.67MHz。 您是否认为噪声可能来自电源器件? 或其他您认为它可能来自哪里的器件?

    谢谢!

    Yinhui.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinhui:

    您能否共享原始数据的 FFT 频谱?

    我将与我的团队讨论此问题、并通过可能的测试返回给您、您可以执行这些测试来确定根本原因。

    我会在一周结束或下周早些时候回复您。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    接收数据(斜坡模式) 和噪声的一个典型示例如下:

    x 轴是以 MHz 为单位的频率。 如有任何进一步的需求、请告诉我。

    非常感谢您的帮助!

    Yinhui.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinhui:

    您能否共享不良通道的原始 ADC 数据(即、没有测试模式、只是正常运行)的 FFT 频谱。

    该器件 AFE5832LP 非常稳定、并且已被我们的许多客户使用、到目前为止我们没有看到任何问题、因此我认为该问题很可能出现在 FPGA 解串化中。

    我将向我的团队成员分享频谱、并告诉您我们是否可以进行一些测试来确定根本原因。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    噪声通道的 ADC 数据(即我们的传输)的典型频谱如下所示。

    它们的直接信号如下所示、以便为您提供更多信息。

      

    感谢您的支持!

    Yinhui.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与我们的

    在这里它应该是"没有"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinhui:

    我就这个问题咨询了我的团队、并根据他们的反馈、我们认为这个问题与数据反串行化后 FPGA 内部的时间关闭有关。

    就器件输出而言、无法预期您共享的数据。 因此、我们希望您检查 FPGA 代码并验证是否存在任何时序问题。

    您可以在 FPGA 内部生成已知信号斜坡、并通过反串行化路径发送该信号斜坡、并验证反串行化后是否始终获得正确的输出斜坡。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Abhishek