This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:TX7316EVM

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218457/tx7316evm-tx7316evm

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件: TX7316

有多少 MHz 传感器适合在中心频率下使用 TX7316EVM? TI 是否有建议的中心频率参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX7316器件带宽(支持的最大频率)取决于传感器负载(负载电容器)和工作电压。 数据表中提到的20MHz 数字是针对电源电压为+/-100V 的220pF 负载的。 如果传感器负载较高、则带宽会较低、反之亦然。

    此致

    Savyan