This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:如何配置时序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218096/ads7028-how-to-configure-timing

器件型号:ADS7028
主题中讨论的其他器件: ADC128S022

您好!,

ADS7028是一款相对较新的产品、我有客户选择、现在我有一些问题需要了解:

1. ADS7028芯片是否适用于 FPGA 控制?   如果是、如何使用它? 是否有任何相关信息?

2. 时序图可能能理解,数据表中的数据表如何给控制赋值? (例如自动模式、手动模式选择、CRC 校验、是否启动平均值计算模块等)

3. 我对 TI 的 ADC128S022芯片很熟悉。 可以按照这个芯片的指导使用 ADS7028芯片吗?

非常感谢~á

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    1.) ADS7028的 SPI 接口与 ADC128S022类似。  主要区别在于 ADS7028需要其片选引脚(/CS 引脚11)在每个转换周期切换。  在 FPGA 上实现 SPI 接口非常常见。   

    2.) 查看第24页的图32。  通过24位字以及操作码、寄存器地址和数据来更改寄存器。

    3.) 请参阅#1 - ADS7028将需要突发时钟(真正的 SPI 模式),/CS 必须在两次转换之间切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    加电后、是否所有寄存器配置都是文档中的默认值而不执行任何操作?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    是-所有上电/复位默认状态都与数据表中的说明相同。