This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:PLABS-SAR-EVM-PDK

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219303/plabs-sar-evm-pdk-plabs-sar-evm-pdk

器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK

我几年前就获得了该评估模块。 由于医疗紧急情况(我妻子患了双脑出血)、我将 EVM 搁置一旁、等待我可以使用它的时间。 现在,在 Lisa 做得更好,我设置了模块并验证了软件连接正确,但我发现了相关的 Precision Labs 内容(在 TI.com 和 YouTube 上),但找不到似乎与此相关的播放列表。 尽管从我在 EVM 说明页面中转至的链接开始、 所以、我希望有人能为我指出 EVM 附带的内容。 我在 YouTube 上看到了一个 TI 提供的 ADC 播放列表、但我本来期待接下来开展一系列实验来学习。 有人可以帮助 X 层吗?  上个世纪我曾为 TI 设计74HCxxx 器件:)  

提前感谢、非常感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,DaveC

    您可以通过以下链接访问这些视频: https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html

    我突出显示了下面与 PLABS EVM 相关的内容

    我很高兴你的妻子做得很好,这是一组不幸的情况!

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。 我本来希望它更多地是一个实验室驱动的工具、但我会介绍一下你们向我引导的内容。 非常感谢您花时间慷慨地回答我的问题。 我真的相信 TI。 我拥有这么多的库存

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DaveC:

    这些部分中的每个部分都有一个视频、这些视频是使用 PLABS EVM 进行实践实验的视频。 请参见下图中的示例

    这是您要找的器件吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryon:  

    我认为这是一个射击自己的脚的情况,因为我太快判断不仔细的主题视频。 我想这正是我所寻找的。 我想我预计大约每三或四个视频就会看到一次"动手实验"。 因此、是时候开始工作、观看和学习了。 再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DaveC:

    很高兴你找到了你需要的!

    -Bryan