This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:关于 DAC8742H 和 DAC8740H 的功耗...

Guru**** 2693245 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8740H, DAC161S997EVM, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218475/dac8742h-about-power-consumption-of-dac8742h-and-dac8740h

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件: DAC8740HDAC161S997EVMDAC161S997

大家好、

请帮助告知 DAC8742H 和 DAC8740H 的功耗。

在数据表中、只有针对外部晶体的声明、内部振荡器仍然需要。

由于 DAC8742H 支持 UART 和 SPI 模式、因此还需要了解这种2模式功耗。

此外、还请帮助查看随附的客户原理图、如果有任何问题、请为您提供意见。  

谢谢。

e2e.ti.com/.../DAC87XX-_2600_-DAC161S997-_2D00_-Schematic.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    数据表中列出了所有电流、但未对其进行非常清楚的描述、

    对于 DAC874xH 数据表第8页和 DAC8742H 数据表第6页上的所有 HART 模式运行 AVDD 和 IOVDD 电流消耗、它们都描述了 UART 通信。 如果这些器件中使用 SPI 接口、则需要额外的5uA 电流。 请注意、DAC8740H 仅具有 UART。

    对于内部振荡器、在晶体振荡器值的正下方列出了流耗。 105uA 是在解调器有效值或调制器有效值以上运行内部振荡器所需的额外电流。

    我需要一些额外的时间来查看原理图。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    纵观原理图、我只看到应该进行的几处更改。

    对于 DAC8742H 原理图、有一个保留部分用于外部带通滤波器。 应将 R203的顶部置于2.5V 基准电压上。 R203/R204是一个用于设置 HART 输入信号直流电压的分压器。 如果连接到3.3V、则输入将设置为错误的电压。

    对于 DAC8740H 和 DAC8742H、不应使用 REG_CAP 作为基准。 REG_CAP 引脚用作内部 LDO 的外部电容器连接。

    对于 DAC161S997原理图、R196连接了 VD 和 VA 引脚。 它不应为100kΩ μ F。 如果他们需要使用一个电阻器、他们可以使用 DAC161S997EVM 中使用的20Ω Ω 值。 此外、它们使用的 NPN 晶体管为 MMBT3904。 这会从环路中拉取电流、并且可能会产生大量电流。 如果您看一下 EVM、会发现它们使用了 PZT3904、该器件能够耗散更多功率。 此外、EVM 在 NPN 集电极处使用3.9V 齐纳二极管。 该齐纳二极管可降低 NPN 的集电极-发射极电压、因此可降低功率耗散。


    约瑟夫·吴