This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:图像频率抑制不同

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219112/dac3484-image-frequency-rejection-is-different

器件型号:DAC3484

大家好、

使用 A 和 B 通道作为一个射频的 IQ 信号、使用 C 和 D 通道作为另一个射频的 IQ 信号。 其中 A 和 B 通道的射频图像抑制正常(约为3、40dBc)、并且 C 和 D 通道的射频图像功率几乎等于主频率功率。 客户想知道是否需要这样做? 谢谢。

此致!

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    Unknown 说:
    C 和 D 通道的射频图像功率几乎等于主频率功率。

    这意味着转至 C 或 D 的 I/Q 信号路径不完全是90度。 请要求客户更改 C 和 D 之间的相位差、并重新检查图像功率