This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:负压检测范围和12位数据是否有标志?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218790/ads1015-is-there-a-flag-for-the-negative-pressure-detection-range-and-12bit-data

器件型号:ADS1015

嗨、团队,

确认两个简单的信息:
(1)芯片的检测电压范围是否为以下信息?


(2) 12位数据是否有标志位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    (1)芯片的检测电压范围是否为以下信息?

    是的、这些是 ADS1015可以支持的输入电压范围。 满量程范围由配置寄存器中的 PGA[2]位配置,可以设置为±6.144V、±4.096V、±2.048V、±1.024V、±0.512V ±0.256V

    单端输入电压信号的范围为0V 至正电源电压或+FS 中较低的一个。 由于 ADS1015只能接受相对于接地的正电压、因此无法向这些器件施加负电压。 ADS1015提供±μ V FSR 的差分输入电压范围。 单端配置仅使用满量程输入电压范围的一半。

    (2) 12位数据是否有标志位?

    ADS1015具有可编程数字比较器、可在 ALERT/RDY 引脚上发出警报。  

    ALERT/RDY 引脚也可以配置为转换就绪引脚。  

    希望这些信息有所帮助。  

    此致、

    天使