This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:从 ADS58J89EVM 收集数据

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58H43EVM, ADS58H40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214351/tsw1400evm-data-collection-from-ads58j89evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58J89EVM、ADS58H43EVM 、ADS58H40EVM

尊敬的先生/女士:

我计划将   TSW1400EVM 和 ADS58J89EVM 用于高速数据采集项目。 在 购买电路板之前、我想看看设计是否可行。  

我想使用 TSW1400EVM 以 500msps 的速率从 ADS58J89EVM 采集数据 并持续100ms (大约5000万个数据点或大约100MB 的数据),然后将其存储在 TSW1400EVM 的板载 DDR 存储器中 。 然后通过 USB 在几分钟内将该数据读取到外部计算机中(读取时间不是关键) 。 我计划使用 python 中的 HSDC Pro Automation DLL 来读取数据并保存在 NumPy 中。 此过程将每小时重复一次。  

这是否可以使用两个 EVM 实现?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到  TSW1400EVM 和 ADS58J89EVM 可能无法兼容。 问题相同、但我将 TSW1400EVM 与 ADS58H43EVM 搭配使用 、采样频率为250MSPS、持续100ms。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chamika,

    使用此设置、您将能够在250MSPS 条件下每通道捕获多达131M 个样本。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的澄清。  我有一个后续问题。 我计划让 Raspberry PI 定期从 TSW1400 EVM 收集数据(每30分钟左右)。 我正计划为此编写自己的 python 脚本。 您是否有任何可以用作参考的示例 python 脚本?  

    谢谢!

    Chamika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charmika,

    您计划如何将数据从 TSW1400传输到 Raspberry PI?

    此致、

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我计划使用它的一个 USB 端口(它是 A PI 4 B)。 如果这不是最好的,我也愿意接受其他建议。

    谢谢!

    chamika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chamika,

    在 PC 上安装 HSDC Pro GUI 后、可以在以下位置找到 Python 代码示例:  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    示例 Python 代码使用自动化 DLL、需要安装 HSDC Pro GUI。 但是、HSDC Pro GUI 与 Raspberry Pi 不兼容(无可用的 Arm Linux 封装)。 是否有办法在未安装 HSDC Pro GUI 的情况下直接与 TSW1400EVM 进行通信? 或者您能建议一种通过 Arm-Linux 系统与 TSW1400EVM 进行通信的替代方法吗?

    谢谢!

    Chamika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charmika,

    我不太了解 Arm-Linux 系统。 与板上的 FPGA 进行通信的基本选项如下:

    1.USB 接口,

    2.连接器 J2-J4

    JTAG 连接器 J4

    如果您不使用 HSDC Pro、您的界面将需要您必须生成的自定义固件。   

    此致。

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们已开始研究开发定制固件。 我想请两个请求来帮助我们进行开发。

    1.您可以共享 HSDC Pro 的源代码吗?

    2.我们不认为共享的固件项目是最新的。 因为当我们编译代码并将转储到 FPGA 时、HSDC pro 没有显示对 我们使用的 ADS58H40EVM 的支持(GUI 上没有黑色菱形)。  您能否 共享最新版本的 固件 工程和 ADS58H40EVM 支持。

    谢谢!

    此致

    Chamika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chamika,

    1. TI 不共享 HSDC Pro GUI 源代码。

    2.唯一可用的固件可在 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹下找到。 它是由不再支持 TI 的第三方供应商创建的。

    此致、

    吉姆