This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:是否可以使用 Windows11?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218612/afe4490spo2evm-windows11-available

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好、团队成员:

客户希望  在购买 AFE4490SPO2EVM GUI 之前了解它是否能够在 Windows11 PC 中正常工作。
您会建议吗?

此致、
山崎章久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对此不肯定/不确定、因为我们没有 Windows 11可供测试。

    建议在 Windows 10上尝试、因为 Windows 11太新。 许多公司和企业或软件应用程序 可能不适用于 Windows 11。

    谢谢