This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:采样数据

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218070/ads8689-sampling-data

器件型号:ADS8689

大家好、

如何读取采样数据? 我找不到它的任何寄存器。

这是否意味着采样数据不需要读取命令?  

您能  举个例子来说明如何使用此器件吗?  

此致!
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    没有读取转换数据的命令。 数据传输帧中的数据或内容取决于是否在 DATAOUT_CTL_REG 寄存器中启用了数据标志。 请查看 ADS8689数据表中的表7-6和表7-7以了解输出数据字。

    下面是一个示例、NOP (无操作、全为0)通过 SDI 发送到 ADC、只有奇偶校验位的标志在  DATAOUT_CTL_REG 寄存器中被启用。 ADC 输出:  0xA686是在前16个 SCLK 中输出的转换数据、以下0xC 中的11b 是奇偶校验位。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔