This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:请向我的客户推荐 ADC。

Guru**** 2516660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217828/ads1014-q1-please-recommend-adc-for-my-customer

器件型号:ADS1014-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1014ADS1013

您好、TI 专家!

我的客户现在为汽车设计温度/湿度传感器。 并考虑将 ADS1014用于 ADC。

条件如下:

1. VDD:5.1V(来自直流/直流转换器的实际电压)

2.模拟电压: 0V~5.0V

我的问题如下:

如果输入电压接近5V (模拟)、它是否会使用 ADS1014很好地转换为数字值?

如果因为 VDD 和输入电压几乎相同而出现差异、请给我另外一个解决方案。 (例如、使用其他器件或更改 VDD 的值、或其他解决方案。)

另请检查是否需要在 ADS1014和电平转换器之间插入上拉电阻器。
(数据流如下;(模拟数据)->(ADS1014)->(I2C 5V 至3.3V 电平转换器)->(处理器)、它们已经在电平转换器和处理器之间使用上拉电阻器。 我们是否应该在 ADS1014和电平转换器之间另外插入上拉电阻器?

请检查此问题。 谢谢。

此致、
蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    如果输入电压接近5V (模拟),是否可以使用 ADS1014很好地转换为数字值?

    是的、通过在配置寄存器中选择适当的 PGA 配置、ADS1014可以测量高达±6.144V 的模拟输入。 ±6.144V 满量程范围可将输入电压扩展至电源。 您可以在数据表的第8.3.3节中阅读有关模拟输入的更多详细信息。

    Unknown 说:
    另请检查是否需要在 ADS1014和电平转换器之间插入上拉电阻器。

    SDA 和 SCL 线路上都需要连接到 VDD 的上拉电阻器、因为 I2C 总线驱动器是开漏的、通常使用1kΩ Ω 到10kΩ Ω 之间。

    它们应该安装在 ADS1014和电平转换器之间、否则无法将线路上拉至逻辑高电平、并且只能从 I2C 电平转换器获得逻辑低电平读数。 有关 ADS1014的典型连接示例、您可以参阅数据表的第9节。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的天使,

    感谢您的支持。 我将与我的客户进行讨论。

    您能为我的客户查看原理图吗?

    如前所述、VDD 为5.1V、AIN0的范围为0V~5.0V。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    大部分情况下、原理图看起来都正常。 但是、为了能够测量单端输入、ADS1013和 ADS1014需要将 AIN1从外部连接到 GND。 您可以在数据表的第9.1.2节中阅读有关这方面的更多信息。

    此致、

    天使