主题中讨论的其他器件:ADS1014、 ADS1013
您好、TI 专家!
我的客户现在为汽车设计温度/湿度传感器。 并考虑将 ADS1014用于 ADC。
条件如下:
1. VDD:5.1V(来自直流/直流转换器的实际电压)
2.模拟电压: 0V~5.0V
我的问题如下:
如果输入电压接近5V (模拟)、它是否会使用 ADS1014很好地转换为数字值?
如果因为 VDD 和输入电压几乎相同而出现差异、请给我另外一个解决方案。 (例如、使用其他器件或更改 VDD 的值、或其他解决方案。)
另请检查是否需要在 ADS1014和电平转换器之间插入上拉电阻器。
(数据流如下;(模拟数据)->(ADS1014)->(I2C 5V 至3.3V 电平转换器)->(处理器)、它们已经在电平转换器和处理器之间使用上拉电阻器。 我们是否应该在 ADS1014和电平转换器之间另外插入上拉电阻器?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯