This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:您对未使用的14位输入有何建议?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217460/ads5263-what-is-your-recommendation-to-do-with-the-unused-14-bit-input

器件型号:ADS5263

尊敬的先生或女士:

如果只使用16位输入、您对 INxB_P/M 模拟输入有何建议? 该问题主要针对外部干扰尽可能小的条件。 14位线是否仍能以某种方式影响16位路径、或者是否有办法将其完全电流消除?

此致、

Gruffalo.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gruffalo:  

    我已收到您的请求。 给我留出一天时间从设计团队那里了解这一点。 我将在4月19日前回复。  

    谢谢。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您在16位模式下使用 ADC、INxB_P/M 引脚可以保持悬空。 选择16位模式时、内部有一个开关会将这些引脚与内部网断开。  

    如果要谨慎、也可以将这些引脚连接到 VCM 引脚。 这两种情况都可以。  

    谢谢。  

    Karthik