This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:接地异常

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217892/adc128s102-sep-with-abnormal-ground

器件型号:ADC128S102-SEP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

您好!

您能否检查预期的接地异常错误情况?

当 GND 上具有3.3V 或5V 电压时、根据数据表绝对最大值、预计 ADC128S102会损坏。

问题是

这种异常 GND 是否会影响 IC 周围的其他元件、例如单端输入或 SPI 输出、或 VA 或 VD? 即使 GND 上为3.3V 或5V、GND 也未短接至 VA 或 VD。

如果存在 ADC128S102或其他类似器件的 PSPICE 模型、请提供它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这种异常 GND 是否会对 IC 周围的其他元件(如单端输入或 SPI 输出或 VA 或 VD)产生影响? 即使 GND 上有3.3V 或5V 电压、GND 也不会短接到 VA 或 VD。[/报价]

    我不确定我是否理解这个问题。 每种规范都以 GND 为基准。 如果 GND 不等于0V、而是等于3.3V、则新规格为3.3V - 0.3V = 3V、最小值为3.3V + 6.5V = 9.8V。 但这是一个不切实际的点、因为如果一些3.3V 电压连接到 GND (0V)、那么3.3V 电压源将尝试提供无限的电流(V_3.3 - V_GND)/R = I、其中 R = 0、达到电流限值或造成永久性损坏。

    按照我的经验、异常 GND 连接实际上只会在切换 系统的外部电线、连接或电源时发生。 对于上面的示例、如果我们切换了 GND 和 VA (例如3.3V)、VA = 0V、并且我们在上面计算出、GND 将是3V 最小值和9.8V 最大值 由于0V 电压超出规格、器件将受到损坏。 这是您的意思吗? 这是一个系统问题、系统中的每个组件或 IC 都会受到影响。

    希望这对您有所帮助、不确定我是否回答了该问题。

    如果有 ADC128S102或其他类似器件的 pspice 模型,请提供该模型。

    请参阅下面的 TINA TI SPICE 模型

    https://www.ti.com/lit/tsc/snam253 

    具体如下:  

    此致!

    -Cole.

    [/quote]