This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53608EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215694/dac53608evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:DAC53608EVM

大家好

请您能否提供 DAC53608EVM 的 CE/EU 符合性声明? 该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、   


此外、如果商品还带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我必须申请 DOC。 看起来他们运行我们的工具来检查组件的合规性、但没有生成 DOC。 当它完成后、我将返回给您。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已获得 DOC。 我只是提交了将其添加到 TI.com 的请求、这需要一两天的时间才能完成。  e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_DAC53608EVM_5F00_20230419.pdf

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne

    非常感谢、此操作将关闭此查询。