This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09DJ800-Q1:ADC09QJ800-Q1

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218123/adc09dj800-q1-adc09qj800-q1

器件型号:ADC09DJ800-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ800

您好!

我感到困惑的输入引脚的绝对最大输入电压是多少:INA+、INA–、INB+、INB–、INC+、 INC–、IND+、IND–。

是 +/-1V 还是 VA11 介于 –0.3至1.32之间( ADC09qj800数据表第11页)。

有人可以澄清吗?

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    对于所有这些输入引脚、最小值=-1.3V、最大值= 2.32V。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    谢谢。