This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:TI204 IP Rx 数据输出

Guru**** 2927280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203852/ads52j90-ti204-ip-rx-data-output

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件:LMK04826.

您好!

我尝试使用 JESD 接口和 TI204 IP 运行 ADS52J90。 我知道 TI204 IP 产生与 I 和 Q 相关的输出值,因此它始终会看到一对 ADC 通道彼此相关。 但我只需要分离正常 ADC 值、我如何才能实现它?

此致!

曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的联系。  

    由于多个请求、我无法 查看这一个。 请允许我详细了解 TI JESD IP、并告诉您如何知道可以采取哪些措施。

    据我所知、我认为它仅给出单个通道数据。 两对彼此相关的 ADC 通道是什么意思? 我无法回答您的问题的这一部分。 您能解释一下吗? 此外、如果有任何图像、请分享。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、当我仅将 ADC 的 ADS52J90EVM 板的 ch9连接到2MHz sinus 信号时、我要在 Xilinx ILA 中测量正确的 sinus 信号(请参阅图示)

    但是、如果我将另一个2MHz 信号连接到 EVM 的 CH11、我将得到以下结果  

    如您所见、我不再具有正确的窦性、但在四个通道上仍然有一些高电平信号。 它似乎以某种方式相关、这就是我认为它可能是某种集成到 IP 或 ADC 中的 IQ 转换的原因。

    现在、问题是这个问题是来自您的 IP 还是 ADC? 或者它可以是其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您能否分享更多有关您的设置的信息? 下面是几个问题:

    1.速度是多少? 您是否使用16通道模式?

    2. num_adc_per_lane =? (它相当于40x、80x 和160x 的串行化)

    3.您使用的是 DEMOD 吗? 如果是、抽取因子、压缩因子等设置是什么?

    4.您能否尝试使用设备的内部测试模式进行数据采集,看看捕获的数据是否合理。

    5.您的 ILA 中与 CH4_I_SAMPLES [0]等类似的不同数据行是什么?

    在我看来、我认为这个问题可能与器件的配置有关。

    谢谢。此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek
    您可以在下面找到您问题的答案编号。

    1.进一步了解
      ADC 参数:
      速度= 1.562Gbps
      FPGA GTX 时钟= 156.25MHz
      FPGA/ADC SysREF = 4.8828125MHz
      ADC 时钟= 39.0625MHz
      FPGA 时钟= 156.25MHz
      模式= 16通道模式

      JESD 参数:
      L = 8
      M = 16
      S = 1
      f = 4

    2.每通道 ADC 数= 2

    3.解调:
      我不会使用 Demod 节点、但我不知道哪个寄存器属于它。 因此、它可能已打开、但我不想使用它!
      您能否向我发送 DEMOD 寄存器、因为在数据表中这些寄存器缺失。

    4.测试模式
      我使用了斜坡测试模式、对于所有通道而言、这种模式看起来都正常:

       

    5.配置:
      CML_1 = ADC1和 ADC2
      CML_2 = ADC3和 ADC4
      CML_3 = ADC5和 ADC6
      CML_4 = ADC7和 ADC8
      CML_5 = ADC9和 ADC10
      CML_6 = ADC11和 ADC12
      CML_7 = ADC13和 ADC14
      CML_8 = ADC15和 ADC16

      在中用 ILA 测量:
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]
      ADC1 = CH3_I_SAMPLES [0]和 CH3_I_SAMPLES [2]

    最后、这里是 ADS52J92 EVB 配置文件:

    e2e.ti.com/.../ADS52J90_5F00_16ch_5F00_SINE_5F00_8L_5F00_16x_5F00_14b_5F00_GBLCLKDIV1_5F00_FSDIV4_5F00_SYSREFDIV32_5F00_20x_5F00_TI204_5F00_ip.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您分享所需的信息。  

    让我来看看并了解这个问题、然后与您联系。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您的状态如何。 您能估计我何时得到答案吗?  

    因为如果我不能很快解决该问题、我必须再寻找另一个 ADC。

    非常感谢

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同一通道上的 ADC 值仍然存在问题、如前所述。 还在等待答案?

    今天、我要测量同步串行器/解串器输出、信号始终为低电平。 因此、我想问您如何将 TI204 IP 设置为子类1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    很抱歉、由于紧急情况、我不能入住。

    我看了看你们分享的数据。 我对您分享的数据有一些疑问:

    1.  1.进一步了解
      ADC 参数:
      速度= 1.562Gbps = 39.0625 x 16位 x 2通道 x 10位/8位 = FS x 40 (40倍串行化);设备执行40倍  串行化

      FPGA GTX 时钟= 156.25MHz (为什么设置此频率?) FPGA 中的反串行化是否以10倍的速度发生?
      FPGA/ADC SysREF = 4.8828125MHz -请检查这是否确实是正确的频率。
      ADC 时钟= 39.0625MHz
      FPGA 时钟= 156.25MHz -请检查此项
      模式= 16通道模式

    我认为您应该首先检查您的时钟方案。 从您共享的配置文件中、我想您正在时钟分频器模式下使用 LMK04826、其中的分频因数为1表示 FPGA_GTX clock、4表示 ADC_clk、1表示 FPGA_clk。 但是、在原始配置文件中、我认为它有所不同。 即 1表示 FPGA_GTX 时钟、2表示 ADC_clk、4表示 FPGA_clk

    接下来

    3. DEMOD:要禁用 DEMOD、请写入 Reg3[0]- EN_DEMOD = 0;我可以向您共享 DEMOD 寄存器映射。 请在 abhishek.vishwa27@ti.com 上单独给我发送一封关于同一主题的电子邮件

    4.斜坡模式:斜坡模式看起来不正确,它始终是向上斜坡,当它达到全值时,它重置并重新开始。 此外、我认为它不是14位斜坡模式、因为它的重复性非常快。

    顺便说一下、您是使用客户的 EVM & TSW14J56采集解决方案、还是使用另一个 FPGA 构建您自己的采集解决方案?

    如果您使用的是客户 EVM、您能否共享时钟连接、此外、如果可能、您能否使用示波器查看时钟输出并检查它们是否正确。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    JESD 设置看起来没有问题。 只需确保 将寄存器115中的 ENABLE_JESD_VER_CONTROL 位设置为1。 此外、确保在写入 JESD 寄存器时在 Reg3中正确写入 JESD_WR_SEL。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Abhishek,

    非常感谢您的回答。

    1.对于我尝试的参数、尽量与您提供的示例设计接近。 40倍串行化是芯片的一个问题、还是我必须考虑这一点?

    FPGA GTX 时钟为156.25MHz、因为我使用与 FPGA 时钟相同的时钟。 关于选择 GTX 时钟、我需要知道什么吗? 如何最终在 FPGA 上实现10倍的反串行化?

    我将回顾我的时钟方案、我只是不确定用于 GTX 时钟的频率、以及它与其他频率的关系如何。

    3.我会给大家发一封关于 DEMOD 寄存器规格的邮件.

    4.感谢提示。 现在我知道输出有误、我 可以再次开始使用测试图形进行验证

    5.不、我不使用 TSW14J56、因为它已过时。 我正在使用 Xilinx 的 ZCU102。 我使用示波器验证了时钟输出、可能再次这样做很值得。

    谢谢、此致 Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我正在尝试使用 JESD204B 子类1、那么为什么必须将 ENABLE_JESD_VER_CONTROL 置  1呢? TI204 IP 是否不支持子类1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    是的、您说得对、默认情况下该器件将位于子类1 JESD204B 中。 我刚才提到如果您需要更改、请确保设置  ENABLE_JESD_VER_CONTROL。 就这些。

    感谢您确认您不使用 TSW。 但是、您有 ADS52J90的客户 EVM、对吗?

    您能否告知哪个输入时钟将进入 LMK04826器件? 它是40MHz 振荡器、还是来自外部连接器? 由于配置文件要在时钟分频器模式下配置 LMK、我假设您必须在 SMA 连接器上提供外部时钟。 我对吗?

    关于 FPGA GTX 时钟

    正如我所解释的、由于设备以1.562Gbps 的通道速率发送数据、因此设备要做到这一点、就要以40倍的速率有效地进行串行化。 它将生成 FS x 40的时钟。 因此、在本例中、它为:39.0625 x 40 MHz = 1.562 GHz。

    同样在 FPGA 端、FPGA 以1.562 Gbps 的速率接收串行数据、然后必须进行反串行化、我通常已经看到 FPGA 使用固定的40倍反串行化(  您能否确认这一点 )。 因此、到 FPGA 的 GTX 时钟应该与 ADC CLK 一样(仅当 FPGA 内部的反串行化为40倍时)。  

    否则、您必须相应地缩放 GTX 时钟以匹配器件端和 FPGA 端的通道速率

    例如、在4通道模式下:

    FS x 4通道 x 16位 x 10b/8b = FS x 80 --> 80x 串行化

    假设 FPGA 反串行化因子是40倍。

    然后、为了与车道匹配、您具有:

    Fs x 80 = Fgtx x 40

    因此、Fgtx (FPGA_GTX CLK)将= 2 x fs

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Abhishek,

    可以、对于 ADS52J90、我正在使用您的 EVM ADS52J90EVM。

    我意识到我使用了错误的 SYSREF 时钟、因为它不是 LMFC 时钟的倍数。 因此、我将 SYSREF 分频器从32更改为40。 您可以在附件中找到新的配置文件。

    e2e.ti.com/.../6685.ADS52J90_5F00_16ch_5F00_SINE_5F00_8L_5F00_16x_5F00_14b_5F00_GBLCLKDIV1_5F00_FSDIV4_5F00_SYSREFDIV32_5F00_20x_5F00_TI204_5F00_ip.cfg

    不幸的是、对于新的 SYSREF、我也遇到了旧问题。

    时钟连接方式如下图所示、具有156.25MHz 的外部输入时钟源:

    对于 FPGA GTX 时钟、我找不到任何解串化选项。 正如您接下来看到的那样、我只需要设置参考时钟和通道速率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    时钟方案看起来不错。

    关于 JESD 收发器 IP 的配置、让我与我的团队中的某个人确认一下正确的配置。

    明天会回来与您联系。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Abihishek,

    我在看着从您的知识产权得到的结果。 我认为数据的映射可能是错误的。 您能否在第56页的表24中向我发送一些更详细的信息、作为您的数据表?  

    此致、

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Abihishek,

    我启用了扰码功能并随后调整了数据映射、如下所示:

    现在通道正常运行!

    您能否解释一下在未使用的通道(ch3_I_SAMPLE [0][15:0]和 ch3_I_SAMPLE [3][15: 0])上将生成什么信号? 这些伪影是由 A 解调造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我假设解调器关闭。 因此不可能有任何伪影。  

    未使用的通道是什么意思? 所有 CML 通道上的所有通道数据都正常吗? 如果没有为 ADC 通道提供输入、您只能看到噪声。 但从数据中、我可以看到振幅很高? 这可能归因于二进制补码。

    此外、您还可以在各个通道上尝试内部测试图形、例如恒定图形、斜坡等、以关联正确映射。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Abhishek,

    一个通道来自 IP 的64位输出流、如下所示:

    现在、在通道 ch3_I_SAMPLES [1]和  ch3_I_SAMPLES [3]上、我从 ADC 获得了正弦波信号。 在另外两个数组 ch3_I_SAMPLES [0]和 ch3_I_SAMPLES [2]上,我获得了噪声 数据:

    那么、我指的是这些通道未使用的通道。  

    此致、

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我认为您应该将 IP 重新配置为每个通道2个 ADC。 因此、数据宽度应为32位而不是64位。  

    当前查看您的数据、似乎 FPGA 需要来自4个 ADC 通道的数据。

    谢谢。此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:
    那么、在哪里可以指定 IP、使每个通道仅有2个 ADC?

    除此之外、我注意到我只能达到时钟方案应达到的采样率的一半。 这可能也与每个通道2个 ADC 的问题有关。

    谢谢。此致、

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我已经与内部 TI JESD IP 专家分享了您的案例。  

    他将指导我正确配置 IP。 一旦我听到他的反馈,我会让你知道你需要做什么预期的改变。

    谢谢。此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    下面是我收到的反馈。

    "

    线速率1.5625Gbps 的计算似乎准确无误。 收发器的参考时钟可以是来自下拉链路的任何频率(因为收发器中的 PLL 会将其缩放到线速率)。

    如果您选择64的解串化宽度、每个时钟周期(在 Rx_sys_clock 端)将为19.53125MHz、并且 IP 将为每个 ADC 生成2个样本/周期。 如果反序列化减少到32位、您将需要修改 JESD IP 的一些参数以使其正常工作(我想我最初是为64位宽度生成它的)。

    "

    您能否将反串行化宽度更改为32位并检查数据是否正确传入。  

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    我已经尝试将宽度从64位减少到32位、遗憾的是没有 成功。 然后我将通道数量从8减少为4、因为最后我不得不进行4通道操作。 对于4通道操作、我想64位宽度应该可以、对吧?

    但在获知相关信息之前、4通道运行不起作用。