This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:对 Arduino 使用外部基准

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217442/dac8568-use-the-external-reference-with-arduino

器件型号:DAC8568

您好!

我正在使用带有 Arduino 的 DAC8568、但我无法成功更改参考源。 默认情况下它是内部的、但我需要外部的。

我看到了数据表、但我仍在阻止它。

你知道我必须用 Arduino 框架更改什么注册器吗?

谢谢你  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    桑贾伊明天将能够看到这件事。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    请尝试使用 Arduino 写入此寄存器以禁用内部基准。

    数据表中的参考部分详细信息: DAC8568 (页- 44和45)

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了你的建议,但这不起作用。

    Arduino 代码下面显示我设置的操作:  

    空 setup()

      引脚模式(SyncDAC8568、输出);//信号同步覆铜 DA8568
      SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
      SPI.begin();
      延迟(100);
      digitalWrite (SyncDAC8568、低电平);延迟(10);
      DAC8568 Write (0b0000、0b1000、0b0000、0b0000、0b0000);  

    }

    void DAC8568Write (unsigned int 前缀、unsigned int control、unsigned int address、unsigned int 数据、unsigned int 特性)

       无符号整型;
       无符号整型2;
       无符号整型 three;
       unsigned int four;
       //通过 SPI 发送地址和值:
       一个=(前缀<< 4)|控件;
       2 =(地址<< 4)|(数据>> 12);
       三=数据>> 4;
       四=(数据<< 4)|功能;
       digitalWrite (SyncDAC8568、LOW);
       spi.传输(一个);
       spi.传输(两个);
       spi.transfer (三次);
       spi.传输(四个);
       digitalWrite (SyncDAC8568、HIGH);
    }

    我确认在 DAC8568的引脚8上具有3V 电压并且为引脚 AVDD 引脚3上的元件提供+5V 电压。

    在输出端、电压介于0V 至5V 之间。

    祝你好运  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 我忘记了4位数据大小。

    感谢你的帮助