This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8515:偏移硬件校准

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8515, ADS8505, ADS7805, ADS8517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215930/ads8515-offset-hardware-calibration

器件型号:ADS8515
主题中讨论的其他器件: ADS8505ADS7805ADS8517

尊敬的技术支持团队:

ADS7805U 描述了一个偏移调整电路。

但是、ADS8515IDB 数据表未描述失调电压调整电路。

问题1
我们正在考虑从 ADS7805U 替换为 ADS8515IDB。
如果我想在 ADS8515IDB 中安装类似的偏移电路、
应如何为偏移电路设置电阻值?

问题2.
是否有任何原因使偏移电路不再为 ADS8515IDB 列出?

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    ADS8515数据表中的图25执行与 ADS7805数据表中的图6一样的增益调节功能。  主要区别在于、ADS8515不再需要外部电阻器(200欧姆和33.2k 欧姆)、而后者就是失调电压修整的由来。  如果您希望保持相同的 ADS7805电路、请将 ADS8505看作备选器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    无法使用 ADS8505、因为数字接口为3.3V。

    问题3:

    请介绍具有以下规格的任何候选产品。

    分辨率:16位
    采样率:100kHz 或更多
    输入电压范围:±10V
    输入通道数: 1.
    数字电源电压:3.3V
    模拟电源电压:5V
    工作温度:-20至70°C
    I/F:并行(16位)
    封装:任何 SMD 封装均可接受

    问题4:

    另外、我想知道以下补充信息。

    您说:
    ADS8515不再需要外部电阻器(200欧姆和33.2k 欧姆)。


    →了解偏移不再发生位移是正确的吗?
      这是否意味着偏移已变小而无需调整?(ADS8515的偏移误差与带有偏移调整电路的 ADS7805所导致的误差大致相同)

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    ADS8517具有更佳的偏移、所以这也许是一个您的选择。

    ADS7085和 ADS8515数据表的第一页显示了器件内的内部电阻器。  它们略有不同、并且也使用不同的内部基准。  您可以实现偏移调整、但需要更改电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    我对 ADS8518有疑问。

    您说:

    您可以实现偏移调整、但需要更改电阻器值。

    ⇒您能否建议这些电阻器值?  

    在其他方面、您是否有关于 AMP 失调电压调节的应用手册、您能否分享它?

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我仔细检查了 ADS8515、由于基准电压和内部电阻器之间存在差异、其偏移优于 ADS7805。  那里的主要误差源是内部基准。  正如我之前提到的、ADS8517具有更好的偏移、所以也让我们看一看。