This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:收集和 COLLECTSETUP 命令

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217715/ads1261evm-collect-and-collectsetup-commands

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

您好!

我想知道有关 Delta-Sigma ADC 评估软件使用的 COLLECT 和 COLLECTSETUP 命令的详细说明。 要读取所有样本、它会发出什么低级命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AKM Islam:

    EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sbau293中的表7给出了 ADS1261EVM 命令

    如果您对发送到 ADC 的实际命令感兴趣、可以使用逻辑分析仪或示波器来探测 ADC 上的 DIN 引脚。 请参阅 ADC 数据表中的第9.5.5节、获取可向 ADC 发出的命令列表。 然后、您可以将该表与您在示波器/逻辑分析仪上看到的数字通信交叉参考

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在数据表中看到过该表、但我想知道处理器为"collect"和"COLLECTSETUP"发送哪些实际 SPI 命令。 在不使用逻辑分析仪的情况下、能否 弄清楚这些命令是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AKM Islam:

    GUI 使用 COLLECT 和 COLLECTSETUP 命令来连接 GUI -这些命令本身不会与 ADC 进行任何交互(尽管 COLLECT 命令最终会调用 RDATA 命令)。

    为什么要知道这些命令的作用? 这将如何帮助您使用 ADS1261?

    您还可以查看 ADS1261示例代码: https://www.ti.com/lit/zip/sbac199。 这可能会更有用、有助于您了解固件与 ADC 的通信方式、并允许您调整代码以使其在您自己的项目中工作

    -Bryan