This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6578:Vout 引脚上无输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC6578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217768/dac6578-no-output-on-vout-pin

器件型号:DAC6578

下午好!

总体问题:我是否需要 将引脚1或8映射到任何内容? 我是否需要为 DAC 提供任何其他命令、以 可能地将其输入从数据缓冲器移动到寄存器? 除了向 AVDD 施加电压并将 GND 连接到适当的引脚以外、是否需要为 DAC 进一步供电?

我想知道是否还需要执行其他步骤、才能使物联网设备 DAC6578正常运行。 我将跟随 数据表 P40上的 Ex1。  

接收验证了每个必要的命令都是发送到 I2C 总线、DAC 确认了这些命令(i2c SDA 在第9位位置拉低)

-我使用的是 TSSOP 封装。

-I 将3V3应用于引脚3 (AVDD)  

引脚1 (LDACn)和引脚8 (Vrefin)悬空。  

我的理解是、由于我将中量程写入寄存器 A (与上述示例完全相同)、并且电压范围为0至3V3、因此我将在引脚4 (Vout_A)上自动看到1.65V。 我的期望是否偏离了?  

除此之外、"加载 DAC"意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    Vrefin 不能保持悬空。 DAC 使用基准来设置输出。  

    图111和112显示了 Vrefin 的内部使用方法:

    LDAC 也不应让负载过重。 LDAC 是 用于"加载 DAC"包含 DAC 寄存器内容的引脚。 "DAC"是 器件中的内部电阻器串、如图112所示。 DAC 开关加载 DAC 寄存器中的数据以设置输出。  

    在同步模式中、LDAC 被保持在低电平、并且当 I2C 写入完成时、DAC 被载入 DAC 寄存器的内容。  

    在异步模式中、LDAC 在 I2C 序列期间保持高电平、并且 当 LDAC 被拉至低电平时、DAC 将加载 DAC 寄存器的内容。  

    数据表第38页介绍了两种模式。 您可以在 SW、HW 或根本不使用 LDAC、但任一种方法都需要相应地设置引脚。  

    请分享一个原理图、以便我可以验证其余的连接。 任何输入都不应保持悬空。 未使用的 DAC 输出可以保持悬空。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误答案。 谢谢。。。我让它工作了:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    太棒了! 如果您遇到任何其他问题、请联系我们。

    此致!

    Katlynne