This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:输入干扰

Guru**** 2382380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217586/ads1255-the-interference-in-input

器件型号:ADS1255

大家好、

我的客户正在其项目中评估 ADS1255、现在遇到了以下问题、您能帮助审查并提供一些建议吗? 谢谢你。

1. 使用 ADS1255时、ADC 输入会受到晶体的干扰。

2、输入端口波形有1.92MHz 的干扰、晶振为7.68Mhz

输入信号波形  

4. 晶振波形  

5.原理图。 1.92Mhz 干扰引入输入、当 ADC 不工作时、此干扰消失。

6.印刷电路板

此致、

Ivy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy Jin:

    您能否在 e2e 帖附注中发布该客户的姓名? 此信息仅在 TI 可见、有助于进行跟踪

    关于这个问题:你发布了两个示波器截图、叫做"输入端口波形有1.92MHz 的干扰、晶振是7.68MHz"和"输入信号波形 "-这两个图像之间有什么区别? 也许更好的问题是、这些测量是在原理图中的什么位置进行的? INA 之前的"输入信号"和"输入端口波形"是箭头指向原理图的位置吗?

    Unknown 说:
    输入中引入了1.92Mhz 干扰、当 ADC 不工作时该干扰消失。

    您能否更详细地解释一下这意味着什么? 您是否是说 ADC 未通电时、没有干扰信号? 换言之、可以在 ADC 通电时在 AIN0上测量干扰信号、但当您关闭 ADC 时、干扰 信号会消失、INA 输出是正确的?

    感谢您发送 PCB 布局、我不喜欢在 ADC 下方运行的分离平面。 当接地电流受到干扰时、这会导致各种发射。 如果客户可以更改布局、我一定会确保有一个实心接地层。

    请告诉我问题的答案、我们可以继续尝试解决此问题

    -Bryan