This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:针对+满量程值、输出一直为80000000h

Guru**** 2774205 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217597/ads1251-output-always-80000000h-for-full-scale-value

器件型号:ADS1251

您好!

我希望获得有关电路板上何处的提示、无论 ADC 的信号输入如何、两个已安装的 ADS1251都会始终在时钟沿输出80000000h 的正饱和值。

示波器屏幕截图显示了两个 ADC0和 ADC1的正负输入模拟值、一个计算正负输入差值的数学函数、以及 ADC 串行接口上的数据。

 

两个 ADC 由频率为8MHz 的相同缓冲振荡器提供时钟。 我已经检查时钟是否设置正确。 我还确认引脚上的模拟值未饱和。 什么是使 ADC 如此行为的典型问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个具有更宽时基的示波器屏幕截图。 即使投入明显发生变化、所有这些都是如此  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题解决了。 问题是基准电压中的一个问题、最终始终为0V。 我忘了此器件有外部基准...

    我会保留这个帖子、以防其他人遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven Seitola:  

    我很高兴您能够快速解决此问题、感谢您回复此帖子并提供您的答案。 希望这对其他工程师很有用

    -Bryan