This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:通过一个 SPI 通信周期读取2个或更多通道数据

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217679/ads7038-read-2-or-more-channels-data-by-one-spi-communication-cycle

器件型号:ADS7038

ADS7038是否支持通过一个 SPI 通信周期读取2个或更多通道数据?

数据表中显示、一个 SPI 连接周期似乎只能获取一个通道数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    ADS7038具有一个连接至单个 ADC 的多路复用输入、因此它一次只能对一个通道进行采样/转换。  您无法在一个通信周期内获得2个或更多通道的数据。