This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:数据转换器论坛

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217368/afe58jd48-data-converters-forum

器件型号:AFE58JD48

尊敬的专家

问题1:每个通道的直流漂移相对较大。 它是手册中相应的输出偏移±800吗? 这是否正常?


问题2:有没有建议的方法可以优化过载恢复时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    16位代码(0至65536)的信号链的 ADC 代码输出偏移是+/- 800代码。

    器件中实现了2种偏移校正模式。

    1. LNA HPF1:专有直流失调电压校正反馈环路 -可使用 LNA_HPF_DIS 寄存器控制或使用 DIS_LNA_INTEG 引脚控制来禁用 LNA HPF1。 禁用此 HPF 会导致器件输出端的直流偏移较大。 确保已启用 LNA HPF1

    2.数字偏移校正:手动和自动偏移校正。 请参阅 数据表中的第10.3.7.1节"数字偏移"。

    关于过载恢复: 该器件可通过6dB 过载信号提供一致且快速的过载恢复。 对于非常大的过载信号(大于6dB 的线性输入信号范围)、TI 建议在输入端使用背对背肖特基钳位二极管来限制输入信号的振幅。  

    您还可以使用 PGA 钳位功能来进一步优化过载响应。 有关更多详细信息、请参阅第10.3.3.1节 PGA 钳位。

    谢谢。此致、
    Abhishek