This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:在 TSW14J58上启用触发

Guru**** 2925100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ5200RF, ADC08DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RF, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217269/adc12dj5200rf-trigger-enable-on-the-tsw14j58

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC08DJ5200RFADC08DJ5200RFEVMTSW14J57EVM

我们已对用于单事件捕获应用的 ADC08DJ5200RF ADC 进行了评估。 在我们的初始调查中、我们使用了以下 TI 评估卡和软件

ADC08DJ5200RFEVM ADC 评估卡
TSW14J57 Rev E HSDC 数据采集卡(Intel FPGA)
TSW14J58 HSDC 数据采集卡(Xilinx FPGA)

ADCxxDJxx00RF EVM GUI (1.3版、2021年6月10日编译)
HSDC Pro (GUI 版本5.20、DLL 版本2.0、固件版本15.15)

由于我们捕获单个事件、因此需要一种将 ADC/HSDC 系统与输入信号同步的方法。 默认情况下、"Data Capture Options | Trigger Options"下拉菜单处于禁用状态。 使用 TSW14J57时、我们可以修改 ADC .ini 文件、以便使用 TI 文档"TSW14J57 ADC INI 文件指南"(随附)进行触发。

我们现在已经选择了 TSW14J58 (Xilinx)平台。 然而,当我尝试修改 ini 文件,就像我对另一个卡一样,我得到一个 LabVIEW vi 错误(附录)。

Question:
1.是否有像上述文档那样介绍如何在 TSW14J58 INI 文件中启用触发器的文档?
2.如果不是这样,则可以修改以下文件来启用外部触发器:
  a) ADC12DJ5200RF_JMODE44_8G_12G.ini
  b) ADC12DJ5200RF_JMODE45_8G_12G.ini

谢谢你。

e2e.ti.com/.../4431.TSW14J57-ADC-INI-File-Guide.doce2e.ti.com/.../HSDC-Trigger-VI-Error-_2600_-HSDC-Version-2023_2D00_4_2D00_14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW14J58没有触发器支持。 请改用 TSW14J57EVM、

    此致、

    Neeraj