This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:具有 HSDC Pro、ADC12DJ5200RFEVM 和放大器的 JMODE;TSW14J58EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216416/adc12dj5200rfevm-jmodes-with-hsdc-pro-adc12dj5200rfevm-tsw14j58evm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

您好、

我正在使用 ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J58EVM 为客户设置演示环境。

目前、更新 ADC 固件时遇到问题、如下方所示。

您能否为我提供 JMode 文件以继续测试?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您想为5200RF ADC 使用哪个 JMODE?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    还请告诉我们您拥有的 TSW14J58 REV 是多少。 或者给我们发送照片。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:
    我想尝试 JMode0~3.
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 A7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    以下是 zip 文件夹中的附加 ini 文件。 请解压缩内容并将其粘贴到 PC 上的以下位置。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J58 Details\ADC files

    从 HSDCpro 中断开并重新连接 TSW14J58EVM 。您应该可以在 hsdcpro 中的下拉菜单中看到 ini 文件。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_TSW14J58.zip

    此致、

    Neeraj