This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:电路板问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216691/tx7332evm-issues-with-board

器件型号:TX7332EVM

您好、专家!

你好。 要继续寻求 有关 TX7332EVM 硬件问题的此查询的支持。 客户体验报告:

电路板中显示了电源问题。 我提供+5V 电源、但最终显示2.4V。 -5V 可以。 它最初运行正常、我得到了正确的输出。 测试点 TP1、TP2、TP3、TP4、TP5等未显示正确的输出。 我已经将电流200mA 设置为5V、+/-100V 设置为30mA。 其他测试输出、如 tr_bf_sync 和 sync_TP、也未提供。

因此、请尽快告诉我解决方案、我无法进一步完成该项目。 如果你可以提供任何服务,然后回复,我很快就会安排。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    遗憾的是听到电路板不工作。 5V 电源为器件以及板上的其他组件供电。  因此、所需的电流不仅是器件电流、而且是为其他元件供电所需的电流。 如果电路板上的某个元件损坏、则可能需要更高的电流。 在这种情况下、电源电压可能会下降到低于预期的电压、电路板上的 LDO 将不会生成所需的输出。 这可能会导致观察到异常。

    板上的电阻器 R12连接板和器件电源。 如果移除该电阻、则外部+5V 电源仅连接到该器件。 在这种情况下、检查电流和电压是否正常。 如果是、则是电路板上的某些其他组件(1.8V LDO、3.3V LDO 等)出现了故障。 您必须逐个卸下组件并检查问题是否消失。

    如果即使在移除 R12电阻器后电压也会骤降、则表示器件损坏。 在这种情况下、您将必须更换该器件。  

    希望您了解上述内容并能够解决问题。

    此致

    Savyan