This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:时钟抖动/SNR 关系图

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217297/ads1675-clock-jitter-snr-relational-graph

器件型号:ADS1675

下午好!

我们正在考虑将 ADS1675用于我们的设计、但 在数据表中找不到显示时钟抖动容差与 SNR 之间关系的规格。 是否有其他资源可以显示这种相关性(图形或规格)?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitchell:

    欢迎加入 TI e2e 社区。

    本次 TI 高精度实验室演示将讨论过采样 ADC 的抖动。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/8/3816841626001/6242062186001.mp4/subassets/adcs-sar-delta-sigma-noise-and-drive-considerations-presentation.pdf

    用于计算抖动的公式如下所示:

    OSR 是过采样率、动态范围(DR)可用于估算 SNR。  下表突出显示了 ADS1675中的不同 OSR 选项。

    fin 是将被采样的最大输入信号频率、t 抖动可使用上述公式求解。

    将抖动公式中的 DR 目标设置为比 ADC 实际动态范围大20dB (对于125kSPS 示例、设置为111+20=131dB)、可以将与抖动相关的噪声降低到可以忽略不计的水平、而不会降低 ADC 噪声。  假设最大输入奈奎斯特频率为1/2*Fdata=1/2*125k=62.5kHz。

    T 型抖动=(SQRT(256)*10^(-131/20))/(2*PI*62500)
    T 抖动=11.5ps-rms

     对于高达62500Hz 的输入频率、少于11.5ps 的时钟抖动对总噪声的影响可忽略不计。  如果系统中的最大输入频率较小、例如10kHz、则允许的最大抖动将增大。

    T 型抖动=(SQRT(256)*10^(-131/20))/(2*PI*10000)
    T 抖动=71.8ps-rms

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用